This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904故障问题

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632326/lm2904-lm2904-failure-issue

部件号:LM2904

尊敬的所有人:

   我们将LM2904用于 电压随动电路,所附为设计电路。

   

   输入电压0-10V Vcc= 11.7V。  我们有15件损坏(PIN7电压=VCC=11.5V,无变化)。  请帮助检查电路设计? 我们需要移除设计问题, 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    LM2904输入和输出引脚连接至连接器。 连接器是静电放电的入口点。 我还看到LM2904接地和连接接地针脚不是同一节点名称。