This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372:TLC372的输入共模范围要求

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642079/tlc372-input-common-mode-range-requirements-for-the-tlc372

部件号:TLC372

我希望了解TLC372的输入共模范围要求

我的电路通过分压器驱动TLC372比较器电路,以在达到阈值水平时输出状态变化。 比较器的一个输入来自2.5V的精密参考。

数据表状态Vdd–1.5V –一些比较器指出两个输入都必须符合,而另一些比较器则表示只有一个输入必须符合,但这在TLC372上不清楚。

如果我使用的是3V3单面电源,那么ICM范围只有1.8V,由于我在一个输入处有2.5V参考电压,而电阻器分割的输入在另一个可能高达7V,我担心可能会违反共模要求。 我能否就此事提供一些反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起卡洛斯

    TLC372与您描述的其他设备不同,其中只有一个输入引脚需要处于推荐的输入共模范围内。 TLC372是CMOS设备,需要遵守共模电压范围。  因此,您所描述的不起作用,不应推荐。 输入晶体管的阈值会有一些变化,因此,如果您正在尝试的部件的工作距离轨比1.5V要求更近,请不要被愚弄。

    最佳解决方案是使用较低的电压基准,或者您可以在参考输出处使用电阻分压器。 比较器的输入为高阻抗,输入偏置相当低。  因此,简单的电阻分压器应该可以实现这一目的。 它会消耗一些功率,并由于电阻器错误而产生一些错误,但这将为您创建一个有效的解决方案。

    卡盘