请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4531A 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万
TI专家,您好!
我需要澄清有关全差动放大器THS4531A的基本问题。
THS4531A是否适合与MCU TMS320F2.8069万的内部ADC一起使用?
是否允许将THS4531A的-Vout连接至接地,并将+Vout连接至MCU的ADC引脚?
(一.e)
输入-差速器
输出-单端
尽管THS4531A的数据表中提到了这一点,但我不推荐,我仍需要一些解决方案来获得更好的抗噪性。
请提供建议。
此致,
Ramesh P