This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:单位增益稳定?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642390/tlv2374-unity-gain-stable

部件号:TLV2374

TLV2374单位增益是否稳定? 我可以将其作为增益= 1的推杆连接,并且它是稳定的吗? 如果我考虑一下,我应该能够自己确定这一点,但大多数运算放大器数据表显示"单位增益稳定"或"增益大于x dB时稳定"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    是的,它是统一增益稳定的。 请参阅数据表中的相位和增益裕度信息。 另一个线索是转换率(SR)指定为'...at unity gain (在单位增益时)'。 最后,您将在图16中注意到,增益似乎在恒定20dB/十进制下交叉0dB,最终产生大量相位余量。 解补偿放大器的增益图将在单位增益(0dB)之前以大于20dB/十进制开始滚动。 下面是一篇您可能会觉得很有帮助的文章:

    www.edn.com/.../Op-amps--G-1-stable---decompensated

    在边注中,您可能会发现有关带宽的TI Precision Labs视频非常有趣。 以下是链接:

    www.ti.com/.../precision-labs.html