This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833-N:+/-5V时的输入噪声

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641062/lm833-n-input-noise-at--5v

部件号:LM833-N
线程:LM833中讨论的其他部件

您好,

我 Vojtěch Janásek了一台LM833,根据T Ü V的"超低噪声放大器设计"图2,制作了一台x1000低噪声放大器。

它运行良好,但噪声是我根据钙化和香料模拟所预期的100倍,输出噪声为-88dBv。 在尝试了许多事情之后,我最终测量了备用安培输出的噪声,该备用安培作为电压随动件连接(针脚6和7连接,针脚5连接到0伏)。 它大约为500nV/root-Hz (-125dBv)。 这是使用放大器测量的,不幸的是,它是放大器的一部分。 0v上的噪音无法测量(使用我的设备),电源也相当安静,在-140dBv的范围内。

LM833的噪声规格在较低的电源电压下是否降低? 仅在+/-15V下指定。

此致,John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我将查找较低电源电压下的数据。 我不确定电源电压是否会降低噪音性能,但我不会因此而产生很大影响。
    500nV/root-Hz是您在系统设置为x1000时测得的值吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    是的,我测量了500nV/root-Hz,增益为x1000。 我同意这种下降,但我不得不问这个问题。

    我明天要构建一个离散版本,以便我有第二个意见。 我有另一种理论,但我需要第二种意见来证实这一点。

    感谢您的回复并解决问题进行调查。

    此致,John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    离散放大器确认了噪声级别,因此我现在确信该设备(以及我购买的其他设备-我都测量了它们)已因操作不当而降级。 我离开了澳大利亚,在一个几乎发达的国家里,电子商店把它的IC放在聚苯乙烯泡沫中(甚至没有铝箔),然后用一个玻璃纸包装。 我想他们认为90 % 湿度使他们不受静电电荷的影响。

    此致,John。