This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282-Q1:低侧测量的正确连接和设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA210-Q1, INA199-Q1, INA301, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642023/ina282-q1-proper-connection-and-setup-for-low-side-measurement

部件号:INA282-Q1
主题中讨论的其他部件:INA282INA210-Q1INA199-Q1INA301INA180

尊敬的*:

我想测量低压侧从0A到20A的电流。

1) INA282 Ref1和Ref2引脚的正确连接是什么?如果:

   我有一个3.3V电源,我想在20A时接通3.3V输出,在0A时接通0V输出?

2)如何选择正确的Rsense? 要获得20A时的3.3V电压-> Imax=20A * Rsens * 50V/V = 3.3V?

3) TI是否有比INA282更好,更新的电流感应放大器? (所以我在寻找汽车零件)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D_ZERO,

    1)对于从0V开始的单极操作,将Ref1和Ref2设置为GND。
    2)是的,方程式正确。它的电阻为3.3米。请务必考虑摆动至GND和摆动至导轨规格(请参阅 e2e.ti.com/.../3579.understanding-swing-to-rail-specifications)
    3)我们有许多用于电流并联监视器的选项,符合汽车认证。 您可以使用我们的产品选择矩阵从TI.com主页的产品下拉列表中查找所有符合汽车标准的当前显示器。 对于低侧单极,您可能需要查看INA199-Q1,INA210-Q1,INA301或INA180。