This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221电压读数。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221EVM, INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639965/ina3221-ina3221-voltage-readings

部件号:INA3221

如何找到单位(毫伏?) 我们收到的寄存器读数是多少?

很明显,总线电压以毫伏表示。 并联电压如何?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dinesha,

    您能否向我们发送您看到的注册信息以及您的期望? 您是否正在使用INA3221EVM?

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是带有INA3221芯片的Switchdoc labs中断板。 我想得到一个毫伏值。 此并联电压值非常小,因此我们无法使用万用表进行测量和比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesha,
    INA3221上ADC的原生1-LSB步长为40uV (分流电压),8mV (总线电压)。 因此,例如,如果您从并联电压寄存器读取x0003h,则意味着测得的电压为3 x 40uV = 120uV。 同样,如果总线电压寄存器读数为x0005h,则总线电压将为5 x 8mV = 40mV。
    请注意,寄存器被左移3位,因此在上例中,实际读取x0018h,然后右移3位以获得x0003h。