This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8350:在热插拔电源时消耗更高的电流

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632057/lmp8350-draws-higher-current-when-hot-plugging-in-power

部件号:LMP8350

为LMP8350供电时,我通常会缓慢地增加电源的功率。 今天,我刚刚将来自PS的导联连接到LMP8350,我注意到它会消耗更多毫安(约3-4毫安)。 使用15mA时,我永远无法恢复。 它似乎仍然有效,但我现在不确定它的性能。 是否有其他人遇到过此问题? 您认为这种较高的电流消耗是什么迹象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您是否能够提供您的电路示意图? 电压的步进可能导致放大器振荡。 此外,您确定正在比较完全相同的电压吗?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使放大器在振荡,我拔下它并缓慢地调节电源,测试功能,一切都正常,但它仍会消耗较高的电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    只要现在保持一致,温度范围内的电源电流范围最高可达20mA。 无论您是增加电压还是完全打开电压,10V时的值都应相同。 自您第一次观察电源电流后,零件可能已加热。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果不是这样,您可以继续使用吗? 一天后,我用同样的高电流测试它,所以它不能与温度相关,这让我相信会有一些永久性的损坏。 热插拔产生的电压峰值是否会导致问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    热插拔不应导致问题。 如果电流在数据表规格范围内,则听起来不太可能损坏,因此可以继续使用。

    此致,

    Sean