This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:放大差分电压下限值。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632042/ina217-amplifying-a-differential-voltage-lower-values

部件号:INA217
主题中讨论的其他部件:INA333

在我的一 个客户产品中,他们 使用此电路放大来自压力传感器的差分电压信号。 所用运算放大器的零件号为INA333。

他 现在正在设计一个新设备,并希望使用相同的电路来放大来自压力传感器的差分电压。 在原型设计阶段,他需要INA333的PDIP版本用于试验电路板,但被告知没有此类部件。 相反,他被引导至类似运算放大器列表。 从这个列表中,他选择了INA217,如果他更换增益电阻器以提供与我的原理图中所示电路相同的增益,这看起来非常相似。

现在,他在试验电路板上使用INA217作为INA333的替代电路。 通过更改增益电阻器,他可以获得他希望的上限值(即 他可以从传感器中选择在5V输出时达到最大压力之前可以达到的压力),但是,他在较低的值下遇到了困难。 在低压下,来自运算放大器的输出电压在1.35 电压下切断,因此不会检测到低于某个点的压力变化。

例如,当他使用10欧姆的增益电阻时,当压力传感器读数为105 mmHg时,来自运算放大器的输出电压为5V (这是正常的), 但是,在28 mmHg时,输出电压为1.35 伏,当压力下降到低于28 mmHg时,输出电压不会低于此值。

所以他有几个问题,1。 INA333是否确实没有PDIP版本? 2. INA333和INA217之间是否存在导致此问题的不同之处?  3)这里可能有什么问题。

 感谢您的帮助!

 我可以直接发送示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naser:

    正确,INA333没有PDIP版本。 INA333 (+1.8V至+5.5V)的电源范围与INA217 (+/-18V 4.5 至+/-18V)之间存在差异。 因此,如果INA333使用的相同耗材用于INA217,则不在最小耗材范围内。 您能否将该示意图直接发送到我的电子邮件中? 我可以看一下并提出建议。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用