This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:TIA,EMI敏感性/缓解

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355, TLV3541, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631016/opa355-tia-emi-susceptibility-mitigation

部件号:OPA355
主题中讨论的其他部件: TLV3541OPA656

大家好

我的客户正在使用OPA355作为TIA。 在他们的应用程序中,他们会看到EMI的问题。

您是否可以推荐其他 不易受到EMI影响的运算放大器?

 .... BW和低输入偏置电流是客户关注的主要规格...

对于如何缓解此问题,您是否有应用程序级别的建议?

此致

UE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,UE:

    客户要求的最低带宽是多少? 两种可能的缓解技术是添加输入滤波器以减少与输入耦合的干扰,以及使用EMI屏蔽。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    感谢您的快速回复。 最小带宽为170 MHz。

    是否有应用手册概述如何实施输入过滤器?

    看看产品组合:OPA656和TLV3541 (EMI硬化)可能是要推荐的备选产品。

    此致

    UE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,UE:

    虽然我找不到特定的EMI滤波器应用说明,但下面是关于该主题的两个应用说明:www.ti.com/.../sboa128a.pdf。 理论是使用简单的RC低通滤波器来消除耦合到放大器输入中的较高EMI频率。 为了减少直接耦合到放大器本身的EMI,除了使用EMI屏蔽之外,您还可以增加与EMI源的距离(如果可能)。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean

    感谢您提供这些信息。

    此致

    UE