This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:低信号水平下的滞后行为

Guru**** 2390420 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641917/ina300-hysteresis-behavior-at-low-signal-levels

部件号:INA300

大家好,

我目前正在与一位有兴趣使用INA300的客户合作,我想知道在低信号水平下滞后行为会是什么样子。

例如,如果将Vlimit (电压限值)设置为3mV,并设置为4mV滞后,那么在无噪声的情况下,设备是否可以可靠地设置/重置输出? 除此之外,是否有最低信号水平和设置的最佳实践?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    在与同事交谈后,我们认为将Vlimit (电压限制 )设置为3mV和滞后(滞后)设置为4mV不是一个好主意,因为这会强制Vsense (电感)设置为-1mV,以使输出重置。 请参阅下面的数据表。 这确实是一个单向部件,数据表指定了从0到250mV的感应电压范围,因此这将超出规格操作。 为什么不将滞后设置为2mV?

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用