This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:OPA2541

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641539/opa2541-opa2541

部件号:OPA2541

本文件涉及 日期为2017年4月15日的opa2541运算放大器的封装选项附录,该附录显示AM,BM和SM的操作温度为-55至+125度。 是否对所有的人都一样? 请澄清。

谢谢,顺祝商祺

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinivas,

    数据表中可能存在一些问题。 我会研究一下,看看我能否找到更好的答案。 AM和BM设备的部件似乎为-25°C - 85°C,而SM和SMQ的额定温度为-55°C - 125°C。

    所有材质等级都应在整个温度范围内正常工作(与绝对最大规格相同),但数据表的性能只能在以上温度范围内得到保证。