This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:LMH6518输出电压摆动

Guru**** 2510515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631740/lmh6518-lmh6518-o-p-voltage-swing

部件号:LMH6518
主题: LMH6881中讨论的其他部件

你(们)好

目前 使用VGA作为LMH6518 (下面是相同的电路)。 其输出作为ADC LTC2191的输入。

根据数据表,VGA输出端的最大输出摆幅仅为0.8Vpp。 请确认以下问题。

1)      其输出电压摆幅是否为0V至+2V。

2)     或者我们是否必须将PGA更改为LMH6881。

3)     在ADC数据表中指定的耦合之后,它是否可以直接与LTC2191 ADC连接

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    LMH6518只能以不同方式输出0.8 Vpp,这是正确的。 它将无法支持0至+2V的输出摆幅。 LMH6881提供的最大值为6 Vpp,超出了ADC的需要,并允许在放大器和ADC之间根据需要添加匹配的滤波器。 ADC数据表显示了与全差动放大器的交流耦合接口,但放大器可以根据需要使用直流耦合。 如果使用直流耦合,放大器将需要生成负电压电源,以便输出可以成功摆至0V。

    此致,