This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:单电源中的INA128

Guru**** 2530650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630856/ina128-about-ina128-in-single-supply

部件号:INA128

尊敬的支持团队:

如果客户想要使用单电源INA128,他们能否按以下方式构建电路? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    要确定此配置是否有效,需要注意以下几点:

    1)共模输入电压和差动输入电压范围是多少?
    2)什么是收益?
    3) INA128行驶的负载是多少?

    此外,仪表放大器的参考引脚不能通过分压器驱动。 参考引脚必须由低阻抗源驱动(例如运算放大器的输出),以保持共模抑制。 您可以使用运算放大器缓冲分压器来完成此操作。

    您可能会发现以下工具有助于了解我们的仪表放大器在给定配置中的局限性: www.ti.com/.../ina-cmv-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的支持!

    对于您的问题,请在参考文件之外提供意见,任何需要更改的内容都需要更改,非常多!  

    1)共模输入电压和差动输入电压范围是多少?

       共模输入电压--48V,差动 输入电压范围---10s mV。   

    但是,正如您从电路中看到的,输入是交流耦合的,为什么我们要关注VCM?

    2)什么是收益?

      26dB。

     3) INA128 行驶的负载是多少?

     体模MIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    在您所描述的配置中,您不能使用0V共模输入操作INA128 (参见下图)。  

    如果您想要最大化输出摆幅并保持线性操作,则需要将输入共模提升至至少4.3V。 在这种情况下,最简单的解决方案是将相同的6V参考电压绑定到输入上的每个330kOhm电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    非常感谢!  

    因为如果增加330欧姆,将导致输入阻抗降低, 客户将其改为双电源,如下所示, 现在是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera,

    没问题! 现在,从功能的角度来看,该原理图看起来很好。 我最后要推荐的一点是:如果你要有差动和共模输入滤波器,那么最好让差动电容器(C1573)比你的共模电容器(C707和C1715)大。 10倍大是一个很好的经验法则。 这使差分切断频率比共模切断频率低大约20倍,从而防止共模噪声因部件公差而转换为差分噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    还不错! 非常感谢!