This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:关于ADC计时的规范

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639916/ina219-about-specification-of-adc-timing

部件号:INA219

请告诉我INA219的ADC计时的以下三点:

----------------

①During转换时间,是否存在目标测量的条件?  

例如,目标应设置恒定电流等

②Please让我知道"最小转换输入低时间"的平均值。

③If数据在转换期间发生变化,对检测数据有何影响?  

----------------

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    1."ADC Timing"(ADC计时)下所列转换时间的目标测量值是电气特性表顶部测试条件中所列的32mV应用并联电压。

    2."最小转换输入低时间"规范适用于具有外部转换引脚,需要脉冲低电平以触发转换的器件。 我在第10页的数据表中注意到有一个转换引脚引用,但封装图没有显示转换引脚,因为这是一个串行I2C接口设备。 我必须就此与您进行讨论。

    3.如果数据在单个ADC转换时间内发生显著变化(例如,信号为直流32mV,但在转换时间的一半时间内快速跳至100mV), 然后,这些100mV输入值将与32mV值一起采样和取平均值,以创建介于32mV和100mV之间的单个输出值。 因此,总的来说,INA219输出不能在输入更改的同时更改,会有一些延迟。 对于较长的转换时间和较短的转换时间,此延迟应更长。 如果转换时间增加,延迟也增加,则噪音会降低。 因此,在延迟和噪音之间存在权衡。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    请确认您的第二个问题:"最低转换输入低时间"不适用于INA219,将从数据表中删除。 我对这种困惑表示歉意。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用