This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:警报引脚功能和与TCA9517A的互操作性

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641190/ina226-alert-pin-functionality-interoperability-with-tca9517a

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件: TCA9517A

您好,

  1. 我计划在3.3V供电的INA226和2.5V供电的Xilinx Kintex-7 FPGA之间使用TCA9517A。 我假设这是直接的(A侧为2.5V或1.8V供电FPGA,B侧为3.3V供电INA226),但我想让大家都能运行它,以防INA226出现与TCA9517A不能很好地配合使用的情况。 我将以400 KHz或以下的频率工作,如果大家建议,可以将其限制为100 KHz。 所有部件都在同一个卡上(因此I2C总线上没有电缆或过大的电容)。
  2. 对于INA226,我需要确认警报针脚从不是输入。 我还需要将它从3.3V转换为2.5V,并计划使用单向离子额定缓冲器来实现这一目的。 如果需要将警报用作输入,这显然是一个问题。 所以我只是要求确保没有任何特殊情况或模式需要将警报作为输入并接收来自I2C总线主控的信号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    400kHz I2C速度应该很好,并且在数据表中的任何地方都没有提到警报引脚可以用作输入,因此它应该严格地是输出。 我将返回给您以完全确认这一点。

    此致,
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    感谢您对此进行调查。 我将继续关注您的确认。

    谢谢!
    GB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与设计师交谈,警报引脚严格是输出。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用