This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:OPA2187和OPA2192 PSRR查询

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631627/opa2187-opa2187-and-opa2192-psrr-inquiry

部件号:OPA2187
主题中讨论的其他部件: OPA2192

您好,

请提供以下Vs =±5 V时的规格吗

1. OPAx192数据表的图21和23 (仅需要PSRR)

2. OPAx187数据表的图11和13 (仅需要PSRR)

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    我们一直在浏览OPA2187和OPA2192产品特征分析档案,以查找您所请求的PSRR信息。 我们找到了有关低电源水平时整个温度下的PSRR的信息,但没有关于PSRR与带+/-5V电源的频率的信息。 我们目前正在为这两种设备进行设置以进行测量。 这项工作应在明天的某个时候完成。

    当我将所有信息汇集在一起时,我会将其发送到您的TI电子邮件地址。 请务必遵守与TI内部特性信息相关的保密规定。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我会确保信息保密。 感谢您的支持!

    此致,

    徐耀华