This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:pH探头的MV至mA信号转换

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7715, LMP7721, XTR111, OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631753/xtr111-mv-to-ma-signal-conversion-for-ph-probe

部件号:XTR111
主题中讨论的其他部件:LMP7721,LMP7715 , OPA172

我正在尝试使用PLC测量和控制pH值。pH探头通常以-420至+420 mV刻度输出。 我要使用的PLC的模拟输入卡接受4-20mA输入。 此转换器是否能够完成此转换? 如果没有,是否有一个可以让我这样做?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Benjamin:

    您需要几个放大器级将pH探头电流输出转换为与XTR111输入兼容的电压范围。 查看LMP7721数据表,图50。 - LMP7721作为pH电极放大器应用。 LMP7715用作警卫驾驶员。 第一阶段将处理此类极高阻抗应用所需的极低输入偏置电流和输入保护驱动。

    第二个运算放大器级将遵循LMP7721/LMP7715输入7715输入级至直流电平转换,并放大-414至+414 mV输出范围,使其与0至12 V的XTR111输入电压范围保持一致。OPA172应在该位置良好运行。 您应该能够将OPA172从XTR111 24 V电源上断开。

    您可以在此处找到LMP7721,LMP7715和OPA172数据表:

    www.ti.com/.../lmp7721.pdf
    www.ti.com/.../lmp7716.pdf
    www.ti.com/.../opa172.pdf

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程