This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:如何使用单电源生成低通滤波器?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631590/tlc04-how-to-generate-low-pass-filter-with-single-power-supply

部件号:TLC04

大家好

我有LTC04四阶低通滤波器。我必须在我的项目中使用此滤波器,具有单正极电源和8kHz频率低通滤波器。

IC必须为 PASS FC=8kHz (截止)信号输入生成Fclock=400kHz。

我使用了公式生成fclock =1/(Generat*RC) 1.69。

根据方程式,我得到R=15R和C=0.1uf的值,但它只通过128Hz。

请向我推荐如何使用TLC04来连接8kHz LPF和+5V (VCC+)和0v (VCC-)电源。

提前感谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kamlesh:

    我相信TLC04现在得到了TI SAR团队的支持,但我对它有一些熟悉,因为我们以前从Precision Amplifier团队那里支持它。 如果您需要我提供的帮助之外的更多帮助,请 向他们的E2E论坛发布查询。

    我回顾了 您的8 kHz切断 和+5 V单电源要求,并得出以下结论和建议:

    • 使用TLC04数据表中图7所示的电路
    • Fclock = 1 / RC ln 5.444 = 1 / 1.695 RC, 对于V+= 5 V
    • fclock = 50 x fc = 50 (8 kHz)= 400 kHz
    • 如果 fclock =400 kHz,则将C的值从100 nF降低到更低的值,建议使用1 nF
    • 然后,R = 1 /[ 1.695 (fclock) C]= 1 /[ 1.695 (400 kHz)(1nF)]= 1.475 k Ω
    • 使用单电源时,"滤波器输入"引脚必须 偏置为中电源(2.5 V),或使用耦合电容器进行交流耦合
    • 驱动滤波器的源阻抗必须小于2 k欧姆

    这应该会让您朝着正确的方向前进。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程