This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:关于LMH6321电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641462/lmh6321-about-lmh6321-power-supply

部件号:LMH6321

尊敬的支持团队:

客户正在使用TPS7A801为LMH6321提供5V电源,10uF,0.1u,1nF旁通盖靠近引脚,并且在分线器中还有150欧姆的铁粒。 如果 LMH6321的电源更改为  外部直流-直流,则在LMH6321的输出端有大约50 % 波形具有28kHz的闪光。 然后就没有这种问题了。 根据一些实验,我们认为LMH6321和TPS7A801的电源引脚有一定的合理性,  我们对它们使用了更多的旁路电容,但没有改进。TPS7A801也 是其它功放的电源,  似乎没有这样的问题。LMH6321的负载是开关, 因此对于LMH6321电源,如果负载很重,我们还能做什么?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    对于旁通盖,您是平行使用多个不同尺寸的盖还是使用一个大盖? 此外,您也可以尝试在电源线上为零件添加一个小系列电阻器。如果它确实是共振,小电阻可能有助于抑制它。

    此致,