This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:迹线宽度>50Mils?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, THS4503EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641644/ths4503-trace-width-50mils

部件号:THS4503

您好,

THS4503的数据表显示建议使用50-100密耳的迹线。 针脚的电极本身为17 mil。 如果不接触这些引脚,就无法同时安装从这些引脚上脱落的50mil轨迹。 在针脚周围进行10 mil跟踪,然后在有更多工作空间时将其扩展到50 mil,这是否可以接受?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    是的,应该没问题。 您可以从THS4503EVM用户指南中查看参考布局以使用参考。 由于衬垫间距的原因,在零件附近使用较小的迹线。

    THS4503EVM用户指南: www.ti.com/.../slou132.pdf

    此致,