This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:OP的最大功率和电源电流

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630471/tl074-max-power-and-supply-current-of-op

部件号:TL074

支持路径:/参考设计/针对参考设计的特定技术问题的技术支持帮助/

TL074每个Op的最大电源电流为2.5mA。 在我的操作中,我测量电源电压的总电流。 15V时为10mA。 20mA,用于-15V。 基于此操作,我有以下问题: 1. TL074的最大输入电源电流是否为2.5A * 4=10A? 还是基于Iik输入钳电流规格50mA? TL074的最大功率规格是多少 2. 如果我计算Tl074的Tj不超过规格150度,我是否还需要担心总功耗和最大输入电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,

    1)否,不会产生10安培电流。 输入电流和电源电流不同。 应限制最大功率以使模具温度保持在150C以下。 但是,在150C下长期运行将缩短设备的使用寿命。  

    2)输入电流可在应用设计中轻松控制,大多数设计仅具有微微安的输入电流。

    对于VCC+电流为10mA,VCC-电流为20mA的应用,这可能意味着四个输出通道源约为4mA,汇电流为14mA。 输入引脚上不可能有任何电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 TL074的最大电源电流是否有任何规格? 我是否应该使用iik 50mA作为最大电源电流规格? 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,

    对此有两种观点。 一个来自TL074性能视图;没有电源电流限制,因为所有四个放大器输出均可防止短路。 应用程序必须确保数据表中的每个AMR表不超过结温。

    另一种是从外部电源需求的角度进行的。 在这种情况下,最大电流为10mA加上应用使用的最大输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!  

    因此,我只需要确保Tj不超过150,而无需担心最大电源电流额定值。

    在我的操作中 ,功耗是否 可以很容易地计算为15V* 10mA +-15V*-20mA = 450mW ?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    您的公式仅在输出为0V时正确。 根据输出电压和输出电流的不同,功率可能稍低或稍高。 该值是一个良好的起点。