This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:我们需要的数据是以下工作条件下的VOH MIN:VCC = 5V,RL >10千欧姆,Ta =全量程。

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631207/lm2904-the-data-we-need-is-voh-min-for-the-following-operating-conditions-vcc-5v-rl-10-kohms-ta-full-range

部件号:LM2904

你(们)好

这与LM2904双运算放大器有关

以下是数据表LM2904的快照;

对于VOH 参数,最小值在25°C时为VCC- 1.5。 我们需要将VOH值设置为-40°C至125°C的温度范围。

请检查并使用必要的值恢复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manisha

    以下是来自8个测试批次的LM2904 VOH 5V 10k数据的典型数据。

    上述典型性能可能与其他样品不同。

    我预计人口差异小于+/200mV