This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:布局

Guru**** 2514535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640294/ina332-layout

部件号:INA332

您好!
需要帮助评估电路布局的正确性。 所有零件都是根据数据表计算的。

 \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruslan,

    在查看您的示意图和布局时,我将执行以下操作:

    1.将去耦电容器放在引脚7和8旁边
    2.在IN-和IN+之间添加10nF差分电容器

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leon。
    感谢您的回复。 我根据您的建议更正了我的布局。 旁通盖靠近引脚7,8;在IN-和IN+之间增加了10nF盖。  
    是否比以前的要好?