请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ONET8551T 主题中讨论的其他部件: ONET8541T
您好,是否有任何评估板可用于此部件ONET8551T,组装如图17 (数据表)所示?
另外,我想知道TINA SPICE宏是否可用。
非常感谢您的反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您可能需要查看ONET8551T EVM设计的附加文件。 ONET8551T使用与ONET8541T相同的EVM。 ONET8551T上的两个附加引脚17和20可以接地以获得额外的带宽。
此致,
Rohit