This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于精度

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641215/ina226-about-accuracy

部件号:INA226

我有三个问题。

◆No'1:我想减少错误。◆

以下是测量条件。
 测量条件-------------------------------
温度T_A [C]:-20 <= T_A <=+ 70
测得的电压V_SENSE [V]:+1 <= V_SENSE <=+ 5
电源电压V_S [V]:DC + 3.20 <= V_S <=+ 3.40
---------------------------------- ———

错误(测量电压时)是根据数据表第3页中的表格估计的,如下所示。
估计错误-------------------------------
总线偏移电压错误:0.935 [%]
总线电压增益错误:0.325 [%]
差分非线性错误:0.013 [%]
总计:1.273 [%]
@(T_A =-20,+70 [C],V_SENS =+1 [V],V_S = DC + 3.20 ,3.40 [V])
---------------------------------- --------
总错误为1.273 [%],但我要将错误保持在1[%]内。

请告诉我是否有办法减少错误。
(可补偿温度的项目,可针对每个独立IC进行校正的项目,其他建议等)

◆否' 2:请告诉我错误的特征。◆

以下错误写在数据表第3页中
----------------
并联偏移电压,RTI
总线偏移电压,RTI
并联电压增益错误
总线电压增益错误
----------------

上述错误是否是为每个独立IC确定的错误?
或者,此错误是否随每次测量而变化?

◆No'3:能否告诉我数据表第3页中显示的下一项的标准偏差?◆
----------------
并联偏移电压,RTI与电源
总线偏移电压,RTI与电源
差分非线性
----------------

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ozawa:

    有关错误源的问题,我们发布了视频系列(链接),其中解释了电流感应放大器中可能发生的许多错误。  这些视频讨论了什么是错误,如何计算错误以及如何将其最小化。

    关于您对数据表第3页的问题:Web上的数据表显示了第3页部分的引脚,因此我认为我们可能会查看不同的页面或不同的数据表。

    此部分测量两种电压:并联电压(在IN+和IN-之间)和总线电压(在VBUS和GND之间)。  偏移是设备输入相等但输出不为0时所看到的电压。  例如 ,IN+= IN-,输入电压为0。  但是,如果测得的输出为2uV,则偏移电压为2uV。  当VBUS=GND时也一样。  偏移电压是小输入电压的主要错误源。

    增益误差是指测得的电压与输入电压之间的差异。  例如,如果我们将VBUS=20V设置为测量值20.02V,则我们会认为该零件可能存在0.1 % 增益错误。  增益误差是一个百分比,因此在所有输入中都是恒定的,因此,如果零件的增益误差为0.1 % ,我们也会看到10.01V的VBUS=10V。  增益误差是接近满刻度的输入电压的主要误差源。

    关于分布数据,我们无法提供数据表中尚未提供的数据。