This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521示意图。

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631113/ths4521-ths4521-schematics

部件号:THS4521

团队:我正在帮助客户。 连接 的是电路。 THS4521差动输入,单输出,使用单个+5V电源。

J7和J9处的VIN为0V => V@TP15 = 1.15V。

 1)      不应该是2.5V @ TP15,因为这是VOCM电压?

对于Vin @ J7和J9 = somevoltage,输出=[ {somevoltage /(R67+R68+R69+R70+R787+R79) x (R78+R79) x 3}+VOCM ]

2)     如果我要接地引脚2 (VOCM),则输出将线性跟随输入,而不会添加恒定VOCM。 为消除VOCM偏移而接地VOCM是否会降低THS4521的任何性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    我建议重新连接原理图,因为它看起来没有经过。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:我直接给您发送了示意图。
    此致,
    Naser