This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2209:输入端子上的OPA2209背对背二极管

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA209, OPA2209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640667/opa2209-opa2209-back-to-back-diodes-on-input-terminals

部件号:OPA2209
主题中讨论的其他部件:OPA209

大家好,

对于运算放大器OPA2209AIDR,请告诉我,运算放大器输入端子上的背对背二极管在何种正向电压下开始传导10mA的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Siddharth:

    在正向电压(VF)超过0.5 V (TA =25 C时)之前,OPA209输入二极管不会导电10 mA的电流; 在高于0.6 V但低于0.75 V的水平上更有可能。很难在VF上输入准确的数值 ,因为由于微小的处理差异和测量温度,它对于每台设备都是唯一的。 VF的温度系数约为- 2.2 mV/deg-C

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Thomas的回复,所以我可以假设二极管开始连接时的最小电压超出电源电压0.5V,即0.5 或VE-VE-Thomas 0.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但再次寻求有关正负端子之间的反并行二极管的说明,我可以假设这些二极管需要0.5V的最小电压差才能开始传导10mA电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还希望OPA2209AIDR中也存在背对背二极管,尽管数据表仅提及OPA209??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    是的,可以安全地假设二极管至少需要0.5V来导通10mA的电流,并且正如Thomas所提到的,实际正向电压可能会略高一些。 这并不是说在此点之前不会有传导,但在您有足够的正向电压之前,它不会达到10mA,即仍然存在泄漏,当您开始正向偏压二极管时,电流将开始增加。

    OPA2209中也存在背对背二极管。