This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ω 50 μ A输入端接的问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630342/question-about-50--input-termination

主题中讨论的其他部件:THS4521

您好,
我在 Ω THS4521输入端接中遇到问题。

我想将电流传感器(Allegro的ACS770)连接到THS4521放大器 ,但 ACS770具有输出电流限制。

但如果我使用50Ω Ω 端接,ACS770将过载。 是否有任何解决方案。

此致,Piotr

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Piotr,

    所以我理解正确,您是否将传感器的输出直接连接到FDA的输入? 如果是这样,您可以消除50欧姆并联电阻器,只需使用足够大的增益电阻器,将传感器的负载电流限制在6mA以下。 当源阻抗为50欧姆且迹线长度超过信号波长的四分之一时,您只需要50欧姆的端接。 由于这是一种低频应用,因此不需要进行阻抗匹配。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您正确地理解了我的问题。

    在我的应用程序(直流/交流PV逆变器)中,我想将信号从电流传感器传输到微控制器。

    我想使用THS4521来防止来自噪音的模拟信号。

    感谢您的积极响应。

    Piotr