This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401-Q1:DRV401-Q1

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640630/drv401-q1-drv401-q1

部件号:DRV401-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV401DRV421

我使用DRV401开发了一个电流传感器A样本,在功能测试后,我发现下面有一些问题:

1.目前的测试范围太小,约±150A。但我预期的测试范围是±600A, 我可以改变哪些因素来扩大测试范围?

2 ,室温下的线性很好,大约±º C 0.1 %,º C,但当它在125℃,时,线性增加到大约1.5 %。太差了。如何优化温度漂移? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱洁:

    我很乐意为您解答疑问。

    1. 电流范围将由几个因素决定。 补偿线圈上的转动次数将使您知道预期的电流。  因此,您将获得600A/(圈数)。  这也会受到线圈电阻的限制。  如果您的补偿线圈电阻过高,您可能会限制您的范围。  这是因为H形电桥在20 Ω 负载下限制为4.2Vpp。  它还限制为250mA输出驱动。  为了改善这种情况,您可以增加补偿线圈导线。  请记住,R分流器也与补偿线圈串联,并增加H桥驱动器负载。

     2.线性可能是由于您的磁通阀传感器或补偿线圈中的物理参数发生变化。

    您是否尝试使用DRV421?  如果不能,请告诉我您为什么不考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Javier,非常感谢您提供的专业解决方案。
    我将增加补偿线圈并进行一些测试,
    我还会使用DRV421进行一些测试。我对DRV421的准确性有点担心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是,当前范围是否与探头线圈的圈数有关系? 如果探头线圈的圈数为200或500,会影响哪些因素? 谢谢!
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,钱洁:

    我认为DRV421的准确度与参考电压的准确度有关? 如果是,请记住,如果您测量参考VREF针脚的输出电压,这不是问题。

    探针上线圈的接通越多,IS1和IS2引脚所见的电阻就会发生变化。 这也会改变使探头饱和所需的电流。 请参考数据表的磁性探头(传感器)接口部分,如果您有更多问题,请告诉我。