This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:DRV401:差分放大器输入引脚的最大浪涌电流

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630653/drv401-drv401-the-max-surge-current-of-differential-amplifier-input-pins

部件号:DRV401

它说:"这些输入没有针对过压的内部保护。差分放大器输入引脚必须限制在5mA (最大值)或±10V (最大值) "。

 请问差分放大器输入引脚是否能够承受大于5mA的浪涌电流?

如果是,当前值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    震,

    我不建议应用高于绝对最大额定值的任何值。  我将按数据表中图8所示放置保护二极管(D1,D2)。 这将限制差分放大器输入针脚处的电压。