请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM7171 你(们)好
我决定尝试使用低噪声IC (THS4031) 1.6uV ,因为它的噪声 输入/输出比Sean建议的低很多,下面是我的电路。 `m我尝试放大10uv信号但遇到噪音问题。 除了在 PCB上进行布局和制作以及添加接地平面外,我还需要做什么,这条电路看起来是否合适。 感谢您的事先帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.