This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM331电压到频率转换问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641145/lm331-lm331-voltage-to-frequency-conversion-problems

部件号:LM331

我正在尝试调试50块板,这些板将 LM331作为 电压到频率转换器来实现。 我需要的频率是3.9 kHz。 在10块板上,频率在+/- 2kHz范围内,这对我的应用是可以的。 但是,在其它板上,频率更像是从7.2 kHz到8.4kHz。 我没有发现针脚上的电压有任何差异。 所有其它针脚处的电压相同。 我的所有电阻 器都是1 % ,电流盖是5 %。 我尝试过更换Rt,CT和 LM331 ,但结果仍然相同。 我的原理图显示为3.6V输入。 有何建议,说明为何会这样呢? 忽略原理图上的注释。 除了放置罐之外的其他任何解决方案。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shoaib,您好!

    如果所有电压看起来都正确,我怀疑存在泄漏电流,例如在参考电流节点处。 由于LM331将尝试将该输出保持在~1.9V (无论负载如何),因此R19中的变化将改变参考电流,从而改变频率。 如有可能,清洁回路周围板上的任何助熔剂残留物。