This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7275:LMV7275MF

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7272, LMV7271, LMV7275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629365/lmv7275-lmv7275mf

部件号:LMV7275
线程中讨论的其他部件:LMV7272LMV7271

大家好,

有人能告诉我零件LMV7275MF的最大输出短路电流吗? 此零件的最坏情况下输出电压VOH和VOL是多少? 数据表仅提及LMV7271/LMV7272的7272的规格

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Siddharth:

    未指定最大短路电流-仅为最小值。

    LMV7275的接收器(VOL)电流信息与LMV7271相同,因为它们是相同的设备,但拆除了775的上输出晶体管(显然,它无法提供电流)。

    容积信息可从第9页开始的输出摆幅图中找到(图11,13,14)。 您需要用负载电流量化"最坏情况",因为电流会导致输出电压发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复Paul I将使用LMV7275的VOL规格与LMV7271相同,您能否确认最小短路电流是多少? 您指的是34mA,Vo=2.5V? 我想检查是否存在难以接地的情况-是否有任何相关线索?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Siddharth:

    LMV7275对地短路不是问题,因为它是开路集电极设备(无法提供电流)。 这意味着其他设备将输出"接地"(有线-"或"总线配置)。

    LMV7272通常约为15mA,如2.7V短路表中所示,也如图4所示。 我们不指定MAX输出电流。 我会使用20mA作为最坏情况下的短路电流,因为30 % 是未微调参数的通常假设变化。