This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:在18V线路上感应电流时烧坏

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, TLV713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641063/ina199-burned-up-when-sensing-current-on-18v-line

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件: TLV713

我有一个INA199A3感应到18V线路上.001ohm电阻上的微分电压。 18V线路在给INA199提供3.3V电源之前大约100毫秒打开。 在新主板运行约15小时后,INA199显然爆炸,使我的3.3V稳压器(由5V电源供电的TLV713线性电源)中断。 我的理论是INA199将其18V输入短接到3.3V Vcc,因为我想不出另一种方法来打破TLV713 (TLV713具有短路保护,所以我认为接地短路不会破坏它)。 另外,当我对INA199脱色时,感应引脚和Vcc引脚被烧坏,但GND和输出引脚正常。

开机几秒钟后出现问题。  据我所了解,这是正常的加电,就像我以前使用此主板~30次,而在该主板设计的其他原型上~300次。 下面是发生故障后的INA199图片:

我可以看出,电路遵循数据表;见下文。 输出仅通过10k电阻器传输至微控制器(未显示)。

故障发生后,我立即验证了我的18V电源实际上是18V。 换了坏了的电压调节器,都能正常工作。 3.3V线路上只有0.1Vpp的噪音,所以我不认为这是造成损坏的原因。

我希望INA199不会爆炸,但我真正关心的是3.3V电源的损坏,因为它会使我的微控制器停止工作。

我对电流感应放大器没有经验。 是否有建议的方法来防止我应该执行的这种短路故障模式? 是否有我尚未阅读的数据表附录? 如果发生短路,是否有缓解短路的好方法? 例如,我正在考虑将两个INA199放在我的主板上的单独电源上,通过一个100欧姆电阻器供电。