This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111的12伏操作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630089/xtr111-12v-operation-for-xtr111

部件号:XTR111

在4至20mA应用中,我们可以使用12V直流电源运行XTR111。 请分享参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sankar:

    是的,XTR111将执行8V至40V电源电压的数据表规格。 我们没有XTR111的参考设计,但我们有一个评估模块,可在此处找到: www.ti.com/.../xtr111-2evm。

    本模块不能按原型应用于工业应用,但应作为了解基本连接的良好起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的参考设计在数据表上,其工作正常范围为(0至20mA),24V。 如果我们提供12伏电源,则输出为(0至10毫安),请帮助解决什么问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar

    听起来您正面临合规性电压问题,这意味着您尝试在环路中降低的电压比您提供的电压要多。 我的同事Collin Wells在以下博客中对此进行了详细解释: e2e.ti.com/.../two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues