This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:P2P漏极开路输出解决方案

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630116/lm358-p2p-open-drain-output-solution

部件号:LM358
线程中讨论的其他部件:TL972LM393

尊敬的团队:

LM358DR似乎有一个推拉式销。

此部件是否具有漏极开路引脚和P2P?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    请解释为什么需要具有集电极开路(或漏极开路)输出的运算放大器(而不是比较器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick,

    很抱歉,我没有从客户那里得到原因。
    我们是否有这种解决方案?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    TL972可将电流源添加到集电极开路输出中,但不能关闭电流源。
    LM393是真正的集电极开路输出,但我希望它不稳定,因为它是比较器,这意味着内部没有频率补偿。