This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流源

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640666/constant-current-source

在“线程:ADS1247”中讨论的其他部件

您好,

  我正在使用恒定电流源方法设计RTD ckt。 PT1000需要最大0.5mA的电源电流以防止自热。请建议使用恒定电流源调节器IC,该IC提供的电流为200uA/250uA/400uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sayali,

    让我将您的螺纹转到电流感应产品系列。 他们可能会为您提供帮助。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sayali:
    我们的许多ADC都具有用于此类RTD测量的IDAC。 以ADS1247为例。 它有两个IDAC (IEXC1和IEXC2引脚),可提供501.002505亿,750, 1000和1500 μA。 您是否感兴趣?