This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:最大电流与全量程输入

Guru**** 2931060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630161/opa2197-max-current-vs-full-range-input

部件号:OPA2197
主题中讨论的其他部件:OPA197

我有一位客户想知道,如果输入的全范围输入是轨对轨,为什么设备的最大电流为=/- 10 mA? 此外,还需要输入体系结构的描述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devon:

    我不确定我是否理解您客户的问题或+/- 10mA限制来自何处。 具有轨对轨结构的输入级与输出级的电流驱动能力之间没有关系,而OPA197能够驱动65mA输出(尽管不具有轨对轨输出摆动)。 数据表中的图50描述了输入级(参见下文)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mA最大输入电流限制来自正向偏置ESD保护二极管的最大额定电流,当 输入在其中一个导轨以上或以下时,这些二极管位于输入和每个电源电压之间-参见图52。