This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:使用时,PD引脚上的高/低子阈值是多少+/2.5V?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630016/opa836-how-much-high-low-subthreshold-on-pd-pin-when-it-is-used-2-5v

部件号:OPA836
主题中讨论的其他部件:TLV2362

你好,团队成员

您能否告诉我使用时PD引脚的高/低子阈值是多少?+/2.5V?

此致,
Takanori Yuzawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takanori:

    从技术上讲,OPA836的启用电压阈值将是高于负极轨(VS) 2.1V,而禁用电压阈值是针对低于(Vs-)+ 0.7V的电压指定的。 在+/-2.5V电源上,这相当于启用电压阈值为-0.4V,禁用电压阈值为-1.8V。 您可以考虑使用+/-TLV2362 2.5 等双电源比较器将引脚完全驱动到2.5V或-2.5V,同时驱动断电引脚。

    此致,

    Sean