This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:使用电池供电设备的INA333进行电流感应。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640107/ina333-current-sensing-by-using-ina333-for-battery-operated-device

部件号:INA333

尊敬的:  

这是关于使用 电池供电设备的电流测量的INA333输入放大器。 两个来自蓄电池正极端子的连接,连接 INA333的VIN+和VIN-,带0.1欧姆电阻器。 请参阅随附的

参考图像。 当我没有将系统接地短路到INA接地时,INA>的输出没有变化  

连接系统GND和INA GND时,我可以检测电流感应。 但理想情况下,它必须在不连接系统GND和INA GND的情况下工作。 我们正在处理差分输入  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinivas,

    这可能是由于输入共模冲突导致的。 输入共模必须介于V-+.1和V+-.1伏之间,设备才能在单位增益下工作。 根据配置的增益和所需的输出电压,共模输入可能会进一步受到限制,如INA333数据表中的图20-23所示。

    如果系统接地和INA接地之间没有连接,则输入的共模电压可能不可预测地浮动。 将两个接地连接在一起可将此共模电压固定到蓄电池电压。