This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:断电功能-定时,是否经常使用?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630015/lmh6629-power-down-function---timing-and-is-it-reliable-to-use-frequently

部件号:LMH6629

您好,  

我很好奇LMH6629的断电功能的工作速度(关闭速度和启动速度)。   我希望使用断电功能来避免电流进入不必要的饱和/功率浪费。  有一个非常小的交流信号需要放大器以非常高的增益放大,但问题是它只出现在一个更大的交流信号之后,而该信号不是感兴趣的信号,如果保持打开,肯定会使放大器饱和。  我正在使用微控制器来执行计时。  它基本上是:100毫秒的大信号到400毫秒的非常小的感兴趣信号,此循环重复数百次。   我不确定是否要像这样循环/使用断电功能。  

我意识到我也可以使用微控制器控制的晶体管组合来阻止来自放大器输入的较大交流信号,但我认为使用此断电功能可能最简单。  任何建议都值得赞赏!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我自己的问题找到了一个答案。 数据表第10页的关闭和打开时间分别为80和75ns。 随着时间的迅速,我想它可能可以随着微控制器定时的需要而快速地关闭和打开。 如果有人仍然可以确认,可以重复循环安培,就像欣赏一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    可以重复循环使用放大器,因为您必须为应用程序执行此操作。

    此致,
    Rohit