This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMPEVM-SOT23:如何评估ADC的实际精度?

Guru**** 2551750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640531/opampevm-sot23-how-to-evaluate-the-actual-accuracy-of-an-adc

部件号:OPAMPEVM-SOT23
在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件

我刚刚完成 了ADS131a04的设计。  一般设计如下:

我可以使用直流源(1mV时的源精度 ) 来评估ADC。  但是,由于信号源精度问题,我无法获得ADC的实际精度。只是在MV水平上出现声波。

请告诉我,您使用什么信号源来评估ADC?  请告诉我 确切 的元件或设备。

 什么设备用于测量缓冲区输出?   高精度万用表? 或 示波器?

 是否有  完整的测试计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lichen114,

    对于直流电源,校准的源测量单位可以提供您所需的精确度。 作为替代方案,我知道像开尔文-瓦里电压分配器这样的电路可用于从外部参考生成细小电压级,因此这可能是一个选项。

    对于测量,一个良好的经验法则是设备的分辨率可达到~10倍,以便进行彻底的表征。 对于24位ADC,示波器不会达到这种性能水平,因为大多数示波器只有8-12位转换器(通过过度采样可能增加到10-16位)。

    6.5 数字万用表相当于22位转换器,7.5 数字万用表相当于24位转换器。 像HP/Agilent/Keysight 3458A这样的8.5 数字数字万用表是测试24位精度的最佳仪器。