请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPAMPEVM-SOT23 在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件
我刚刚完成 了ADS131a04的设计。 一般设计如下:
我可以使用直流源(1mV时的源精度 ) 来评估ADC。 但是,由于信号源精度问题,我无法获得ADC的实际精度。只是在MV水平上出现声波。
请告诉我,您使用什么信号源来评估ADC? 请告诉我 确切 的元件或设备。
什么设备用于测量缓冲区输出? 高精度万用表? 或 示波器?
是否有 完整的测试计划?