This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:查询TLV271:IN+J/IN-至GND或VDD是否具有夹持二极管

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640612/tlv271-inquire-for-tlv271-in-j-in--to-gnd-or-to-vdd-have-the-clamping-diode-or-not

部件号:TLV271

大家好,

 对于tlv271, IN+至GND 或IN+至VDD / IN-至GND或IN-至VDD之间是否有任何夹紧二极管?  还是只使用ESD保护二极管?


   e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin,

    TLV271具有用于ESD目的的输入二极管。 有一个二极管连接至GND,还有一个二极管连接至VDD。

    二极管接地实际上是NPN晶体管,具有到VCC的集电极。 当负输入流动时,VCC提供电流的80 %。 另一个20 % 来自GND。

    至VDD的二极管将所有输入电流传递至VDD总线。 VDD总线必须使用此电流,否则VDD将增加。

    我建议将输入电流限制为+/-1mA。