This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4042:9V电源电压下100mA电流输出?

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4041-Q1, THS4042, LMH6642Q-Q1, LMH6643Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629874/ths4042-100ma-current-output-at-9v-supply-voltage

部件号:THS4042
主题中讨论的其它部件:THS4041-Q1LMH6642Q-Q1LMH6643Q-Q1

您好,

我们的电路使用9伏电源电压运行。

关于 THS4042 典型值的数据表 在+-5V时,I输出为65mA。

该值适用于两个放大器级还是每个级都能提供65 mA (总计130 mA)?

I´m寻找汽车认证的运算放大器,它能在9V电源电压下提供至少80 mA的电流。

如果 THS4042 无法提供此功能,您可以建议使用另一个放大器吗?

此致,

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    65mA输出电流适用于单级THS4042或每个通道。 如果您同时运行两个放大器,您可以创建一个总输出电流略低于130mA的放大器,因为您使用的是9V电源,而不是10V。 此部件的汽车认证版本为THS4041-Q1,可通过单通道提供。

    您是否正在寻找双通道放大器或单通道放大器作为汽车合格版本? 对于双通道放大器,您可以使用LMH6643Q-Q1在9V电源上工作,线性Iout为+/-75mA,短路Iout为115mA。 单通道放大器是LMH6642Q-Q1,其输出电压规格类似,工作电压为9V。 与THS4041-Q1相比,这两种零件的BW略低。 如果不能接受,请告知我们您系统的BW要求,我们可以建议备用部件。

    此致,

    Sean