This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:四象限乘法电路有问题

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629849/vca824-problem-with-the-four-quadrant-multiplier-circuit

部件号:VCA824

 四象限乘法器电路是VCA824数据表中建议的电路,该电路很简单,实施的规范非常明确,在实施电路后,它只 能 使用正输入。 如果它是 四象限乘法器,则可以接收正负电压输入。 我检查了数据表中给出的每个规格,但不能找出它的错误之处。

确实让我注意到,在数据表的第29页,在对 四象限乘法电路的解释之后,它说:“乘法电路的输出是Vout = aVin1×bVin2的形式: 其中a和b为实数,不应为负数。 对于四象限操作,必须在X和Y输入上支持正负输入。" 如果它是 四象限乘数,为什么a和b不应该是负数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Esteban,

    乘法器电路是否由+/-5V双电源供电,输入信号是否参考公共接地? 请务必注意,只有双电源才支持发送至VCA824的负极输入信号。 系数a和b来自RF/rg比率,因此不能为负。 根据Vout = aVin1 x bVin2等式,主要是正负输入决定四象限操作。 因此,我会确保VCA824采用双电源供电。

    此致,

    Sean