This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:电源@±12V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172, LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/640410/lm6172-power-supply-12v

部件号:LM6172
在“线程: LM6171”中讨论的其他部件

您好,我了解到LM6172是特定的,在±15V或±5V下工作,我认为它已针对这些电源值进行了优化。
我的最大能力是±12V,我会失去很多性能吗?
输出可以假定的最大值是多少? (是一个轨对轨)
一个IC中是否存在4安培的版本? LM6171是否类似?

非常感谢
Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Massimo:

    LM6172指定为5.5V < Vs < 36V,因此Vs = 24V (±12V)正常。 性能将介于30V和10V规格之间。

    输出电压范围取决于负载电流和环境温度。 使用数据表中的图8和图9根据您的预期负载和环境温度估算范围。 重要的是导轨的余量。 例如,如果在Vs=24V (±12V)的25°C下运行100欧姆负载,则我期望输出范围至少为±8V (在这些条件下,30V电源与导轨的距离为4V),最高为±9.8V (在这些情况下,10V电源与导轨的距离为2.2V)。

    此致,

    Sean