This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169与树莓PI连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA169, INA282, ADS1115, LMP8640HV, INA240, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629754/ina169-interfacing-ina169-with-raspberry-pi

部件号:INA169
主题中讨论的其他部件:INA219,, ADS1115INA240INA199LMP8640HVINA282

您好,

我使用INA219和覆盆子测量电压和电流。 为了测量48V至57V范围的电源电流,我考虑使用INA169。 但INA169没有像INA219那样的I2C接口,以便将它与树莓连接起来。 所以我能以这样一种方式建立连接,即INA169的输出作为INA219的输入,以及INA219的I2C线路作为覆盆子的输入。 在这里,我 可以用覆盆子测量INA169的输出。

或者,是否有任何监控IC可与I2C接口一起使用,以处理48-57V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sudhanthiradasan R,

    LM5056是一种可满足您要求的器件,它具有I2C,可测量高达80V的总线电压。

    根据应用的性质,要测量的电流,可接受的误差和功率损耗,所需的数据速度,最好选择模拟输出电流感应放大器并将其与模拟到数字转换器配对。 请随时为我们提供更多有关您所需的赛道目标的信息,我们很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我无法找到LM5056的任何分线板。 我能否借助覆盆子中的INA219来监控INA169?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sudhanthiradasan R,

    如果您只关注电流测量而不是功率测量,您可以在低侧配置下操作此设备,并在电源和感应电阻器之间施加负载,就像这样:

    我不熟悉Raspberry Pi帽与电流传感器的产品,但通过快速搜索Adafruit,我们推出了具有 I2C接口的ADS1115 ADC板。  您可以连接一个模拟输出传感器(与上面所示的INA199非常相似)来测量INA169的高侧电流。  我们为不同产品提供了评估板,如果您不想制作自己的板,则可将其连接至ADS1115。  我建议查找INA282系列,INA240系列或LMP8640HV系列,因为它们都是高压模拟输出产品。