This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:麦克风类型

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639631/ina217-microphone-type

部件号:INA217

您好,先生  

1.我可以知道INA217可以同时用于 带  幻象电源的动态麦克风和冷凝器麦克风吗?

2.我看到THD规格是 Vs=+/-15V时的0.004 % ,如果我在Vs=+/-5V上使用INA217,THD值会更好吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai Hiao您好!

    音频专家目前在办公室外工作了几天,但我将为您研究此事,并在明天内与您联系。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai Hiao您好!

    感谢您的耐心等待。

    1.我可以知道INA217可以同时用于带幻象电源的动态麦克风和冷凝器麦克风吗?
    -当使用动态麦克风与电容式麦克风时,可能需要更改INA的增益。 从我可以看到INA217
    适合用于任何一个麦克风。

    2.我看到THD规格是Vs=+/-15V时的0.004 % ,如果我在Vs=+/-5V上使用INA217,THD值会更好吗?
    -只要您没有违反设备上的限制,THD在VS=+/-15V或VS=+/-5V时应相同。

    此致,

    Errol